This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3135MOD

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1033384/cc3235modsf-cc3135mod

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我需要指导。 我正在使用 CC3235MODSF。 通过 UART 使用 AT 命令。 我只想知道如何重复使用套接字发送数据。 我正在尝试命令

AT+Stop=200
好的


AT+Start
好的


+eventwlan:disconnect、BBIL_IOT、0xFC:0xA:0x81:0x3D:0xdf:0x80、202
+eventwlan:connect、BBIL_IOT、0xFC:0xA:0x81:0x3D:0xdf:0x80
eventnetapp:ipv4_acquired、192.168.1.229、192.168.1.1,103.8.45.5
AT+NetAPPPing = iNet、52.66.69.124、32、200、100005、1
好的


+netappping:1、0
+netappping:2、1、47
+netappping:3、2、49
+netappping:4、3、49
+netappping:5、4、54
AT+Socket = iNet、STREAM、TCP
+插座:0
好的


AT+Connect =0、iNet、5151、192.168.1.109
好的


+connect:5151、192.168.1.109
好的
AT+Send=0、0、7、Sude$
好的


AT+Send=0、0、7、Sude$
好的


AT+Send=0、0、7、Sude$
好的


AT+Send=0、0、7、Sude$
好的


AT+Send=0、0、7、Sude$
好的


AT+Send=0、0、7、Sude$
好的

 但在套接字关闭或超时之后

AT+Send=0、0、7、Sude$
好的
+eventsock:TX_FAILED、0、-107

此错误。 我从命令中再次尝试  

AT+Socket = iNet、STREAM、TCP
+插座:1.
好的

这次获取描述符1、需要使用该描述符修改所有命令。 然后数据将发送。 我只想知道重复发送数据的正确方法。 是否有任何命令序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该调用 AT+Close=0以释放(套接字)资源。

    在关闭并创建新的套接字之前、您还可以尝试使用套接字0 (AT+Connect =0、iNet、5151、192.168.1.109)重新连接。 我不确定这是否能正常工作、因为它取决于服务器状态。

    BR、

    Kobi