This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:与射频性能相关的开放式查询

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1033002/wl1837mod-rf-performance-related-open-queries

器件型号:WL1837MOD

大家好、团队、

我们有一些有关 WL1837MOD 模块的未决查询。

1.您是否在4.1.15 Linux 内核上提供了 Linux 驱动程序?
2.在实际应用中,我们计划将 Wi-Fi 模块安装在卡车/汽车等移动车辆上,预期范围为180-200英尺。 是否可以实现相同的目标?
3.在 AP + STA 等应用中、如果模块的 AP 运行在2.4 GHz 上、处于 STA 模式的模块能否连接到运行在5GHz 上的路由器 AP?
4. AP 和 STA 能否同时运行?
5. AP + STA 同时运行时、覆盖范围是否有任何影响?
6.您是否有可用于 FCC 认证的软件实用程序?
7.在我们的设置中、有多个射频接口(蜂窝、GSM、Lora、ZigBee)可用、因为有多个射频无线电、对 Wi-Fi 性能有任何负面影响?
8.在 Linux 驱动程序中使用哪种 SDIO 模式(即带内中断、轮询)?
9.要同时运行 AP+STA、是否存在任何已知限制或需要遵循一系列正确步骤?
10.关于 AP+STA 模式,我们想了解模块在以下用例中的行为,
案例1:
该模块在通道1 (2.412 GHz)上配置为 AP 并运行。 当模块作为工作站执行扫描时、扫描请求中将接收到哪个频率 AP 列表? (仅2.4 GHz AP 或2.4 GHz 和5 GHz AP)。
案例2:
该模块在通道1 (2.412 GHz)上配置为 AP 并运行。 我们需要执行哪些步骤来将模块作为工作站连接到运行在5GHz 的外部 AP?