This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3135MOD

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1032886/cc3235modsf-cc3135mod

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我正在使用具有 UART 通信的 CC3235MODSF 模块。 我刚刚尝试了命令来连接、断开和扫描2.5GHz 和5GHz 的 WiFi。 它工作正常。 但也能 ping 通 Google 或我们的服务器。 我正在尝试此命令:   AT+NetAPPPing = iNet,“www.google.com",32,500,1000,0,0”。  

我只需要了解完整的 AT 命令手册、就可以将该命令用于我的 MCU。 请参阅指南。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据文档、SWRU534D 处于命令(AT+NetAPPPing)状态、需要 IP 地址而不是域名。 主机的 IP 地址可通过 AT 命令 AT+NetAPPGetHostByName 解析

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    非常感谢您的指导。 实际上、我是 TI WiFi 的新手。 因此、这是您的绝佳帮助。 我将尝试,如果收到任何其它问题,将再次答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    非常感谢。 它现在正在工作。 正如您所建议 的、我已启用 AT+NetAPPGetHostByName、我获得了 IP、然后我发出了 ping、它运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    如何查找 套接字句柄?

    我想在套接字上发送数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要按 AT+Socket 创建套接字。 其他 AT 套接字 API 是 BSD 套接字 API 周围的包装器。 请在互联网上搜索教程、了解 BSD 套接字的工作原理。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在触发以下命令

    AT+Socket = iNet、STREAM、TCP

    AT+Connect =0、iNet、5151、192.168.1.109

    AT+Sendto =0、iNet、5151、192.168.1.109、1、6、Sudep

    AT+Socket 和 AT+connect 正常工作、但无法正确触发 AT+Sendto 命令、因为获取错误为 :解析参数、-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能将 Sendto 与 TCP 套接字一起使用。 Sendto 用于 UDP 套接字。 请参阅互联网上的 BSD 套接字教程。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jan、

    感谢你的帮助。

    Sudeep、

    我要关闭这个线程、因为它看起来现在正常工作。

    如果您有其他问题、请打开一个新查询。  

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果我有任何问题、则会打开新问题