This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于国际医疗市场的 WiFi 和蓝牙模块

Guru**** 2687835 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1158793/wifi-and-bluetooth-module-for-international-medical-markets

Thread 中讨论的其他器件:WL1835MOD

您好!

我正在搜索可用于以下地区/国家/地区的医疗设备(符合强制性法规和标准)的 WiFi/蓝牙组合模块:

  • 欧洲
  • 中国
  • 日本
  • 美国
  • 韩国
  • 中国台湾
  • 科威特
  • 阿根廷
  • 澳大利亚(OPTIONA)

如果 TI 有符合上述列表的合适模块、我会很高兴。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我想看 一下 CC3235MOD 。 您可以在第9.13节中找到相关的认证信息。 不幸的是、其中一些国家/地区不受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    CC3235MOD 不支持蓝牙。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢迪伦的回答、但正如 Jan D 已经回答过的、该模块很遗憾不支持蓝牙。

    我已经尝试将搜索重点放在完整的模块上、例如 ESP32平台或 Telit 和 Laird Connectivity 的产品。

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我很抱歉、CC3235MOD 将提供与您提到的其他平台类似的最接近的一体化解决方案、尽管它仅支持 WIFI。 我们确实有可支持 WiFi 和 BT 的无线收发器模块、例如 WL1835MOD、但这需要并随附主机 MPU 以用于用户应用和 TCP/IP 处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的努力!