主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3200、
我有一个具有 CC3100和 sFlash 的定制板、我已将 simplelink 驱动程序移植到我的环境中。 没有外部串行端口、因此我无法使用 Uniflash 执行任何操作。
在尝试格式化之前、我可以初始化 CC3100并将其置于 STA 模式。
现在、我将尝试格式化 CC3100的 sFlash、以便按照 host_programming.pdf 示例上传新的服务包。
我能够进入引导加载程序模式并返回0x00 0xCC 响应。 然后、在发送24个字节以设置1MB 格式后、CC3100在4到5秒后发回一个0x00 0x80。
之后、我无法再正确初始化 CC3100。 我在尝试启动 simplelink 驱动程序时收到异步超时事件。
您能否帮助我了解引导加载程序的0x00 0x80响应的含义以及如何恢复 CC3100功能?