This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CAN#39;t 连接至 NWP 版本2.12和2.13的 AP

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100, CC3100SDK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/986872/cc3100mod-can-t-connect-to-ap-with-nwp-version-2-12-and-2-13

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3100SDKUNIFLASH

大家好、

我发布了一个有关 CC3100MOD 无法连接到具有最新 Service Pack 的特定 AP 的问题。 现在客户已捕获 NWP 日志、您是否会帮助分析日志? 谢谢。  

问题说明:将服务包更新到 NWP 版本2.12或2.13后、CC3100MOD 无法连接到 Huawei AP8150D。 旧的服务包没有问题、使用另一个 AP 型号进行测试也是正常的。

从 AP 的日志中、我们可以发现"Deauth because STA is leaving or has leaving BSS (3)"错误。

请在下面的 NWP 2.12和2.5下找到 NWP 日志、同时 AP 侧也有一个日志供参考。

使用 NWP 版本2.13登录(无法连接到 AP):

e2e.ti.com/.../AP8150D_2D00_ServicePack2.13.log

使用 NWP 版本2.5的日志(可以正常连接):

e2e.ti.com/.../AP8150D_2D00_ServicePack2.5.log

从 Huawei AP8150D 记录:

e2e.ti.com/.../session_2D00_AP8150D_2D00_0317.log

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    我将联系我们的 SW 团队进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    感谢您的日志。 我将在下周初审核这些信息、并向您提供最新信息。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    是否有更新以供审核? 谢谢!

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    不幸的是,还没有。 我 将能够回顾这些内容、并在明天作出回应。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    在日志中、我看到关联超时、但我还不确定原因。 您的客户能否收集嗅探器捕获数据?

    我还想验证哪些服务攻击版本已经过测试。 在您之前的主题中、您表示客户在版本2.11、2.12和2.13上看到了此问题。 2.10是否已经过测试? 我提出这一问题是因为 在2.10服务包中有一个针对 KRACK 攻击修复的重大更新。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回复。 我将要求客户提供监听器日志、但可能需要几天时间。

    至于服务攻击版本、它们已经测试了2.5到2.13的所有版本、结果是2.12可以工作之前的所有服务攻击、而2.12和2.13无法工作。 因此、我恐怕您提到的变化不是个原因。 然而,我们可以遵循以下想法:2.12以来所作的哪些改变可能是造成这种情况的原因?

    谢谢!

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuynag、您好!

    2.12服务包中有许多修复程序、但在版本说明中看不到任何明显的修复程序。 我们必须检查监听器日志中器件和 AP 之间的握手。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    请查找所附 CC3100MOD 和 AP 之间的监听器日志。 NWP 版本为2.12。

    请使用节点 Huawei:BF:85:C0 (DC:21:E2:BF:85:C0)和 TexasInst:49:05:50 (E4:15:F6:49:05:50)作为筛选器、以查找 CC3100MOD 和 AP 之间的数据包。

    谢谢!

    水阳

    e2e.ti.com/.../Capture_5F00_CC3100MOD_5F00_Connection_5F00_Fail_5F00_Servicepack_5F00_2_5F00_12.pkt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    感谢 您的参与。 我将回顾并在1-2天内回复您。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    我从未看到华为 AP 向我们的器件发送关联响应:

    您能否获得有关 CC3100何时能够连接到此 AP 的监听器捕获?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    请找到另一个具有相同 AP 和20 CC3100MOD 的监听器日志、您可以在45018行找到 Assoc RSP、如果您需要、请查看这是否满足您的需求、谢谢。

    https://tidrive.itg.ti.com/a/Lt0-CbPdPhY83T4R/3b7e5886-5836-4f25-9a9f-11591e0d9339?l

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    感谢您的记录。 这确实显示了一些成功的连接、我将把行为与之前的日志进行比较。 请注意、由于假期、本周将缩短、因此我 可以在周一回复。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah,ä nez

    您能帮您尽快分析一下吗? 此问题已延迟很长时间。此问题对我们的项目日程非常重要。如果您仍需要其他数据来分析此问题、请随时联系我,

    谢谢。  

    此致

    武祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴祥  

    这是一个非常长的日志、我必须比较连接握手的时间和内容、以确定它们与第一个日志有何不同。 所有这些信息都是监听器日志的一部分、因此欢迎您自己分析、并告诉我您的发现。 不幸的是,我今天无法进入这个地方,星期五是一个假日。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 吴祥,

    我查看了日志、并尝试通过  连接过程遵循5个以上 MAC 地址、但我只看到在日志开始时已连接的器件、或在连接过程中部分连接的器件(如完成4条消息中的1条)。

    您能否获得您知道已成功连接并能够发送数据的设备的监听器捕获? 它还有助于看到与第一次捕获类似的环境。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的播放。

    您能确定时间、我希望我能在一个小时或更长时间内在线与您沟通、为 您提供任何帮助、帮助您分析我可以提供的内容。谢谢。

    请注意、

    武祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    请按照您在下面的要求查找日志。 我代表吴祥上传此文件、因为他上传文件时遇到了一些问题。

    CC3100MOD 的 MAC: 5C:F8:21:CB:B9:D0

    AP 的 MAC: DC:21:E2:BF:85:C0

    e2e.ti.com/.../Capture_2D00_ServicePack2.11_5F00_ConnectAndSendData.pkt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我n‘t,2.11和2.13版本之间的差异是 Assoc Req、但其中的信息我无法理解。我希望可以参考。

    谢谢、

    武祥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、双阳、武祥、

    Huawei AP 未将关联响应发送回 CC3100。 由于关联请求的内容相似、我不确定 AP 的行为为何会有所不同。 我正在与我团队的另一位成员联系、以获得更多帮助。 我会在我们了解更多信息后立即向您更新、但这可能是另外几天。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴祥  

    您使用的是哪种主机驱动程序版本(在 simplelink.h 文件中定义)? 是否使用 sl_WlanSetMode()更改任何配置选项?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代表武祥:

    --

    1.以下 是 simplelink.h 文件的内容: (c:\ti\CC3100SDK_1.3.0\cC3100-sdk\simplelink\include/simplelink.h)

    /*****************************************************************************/
    /* Macro declarations for Host Driver version                                */
    /*****************************************************************************/
    #define SL_DRIVER_VERSION   "1.0.1.11"
    #define SL_MAJOR_VERSION_NUM    1L
    #define SL_MINOR_VERSION_NUM    0L
    #define SL_VERSION_NUM          1L
    #define SL_SUB_VERSION_NUM      11L
    

    --

    2.以下是主机 promgram 调用  sl_WlanSetMode()函数的唯一位置,仅当系统处于初始化阶段并且发现 CC3100器件  未 处于 工作站模式时,

            retVal = sl_WlanSetMode(ROLE_STA);
            ASSERT_ON_ERROR(retVal);

    --

    此外、主机程序在执行初始化时调用的函数如下:  

        retVal = sl_WlanPolicySet(SL_POLICY_CONNECTION, SL_CONNECTION_POLICY(1, 0, 0, 0, 1), NULL, 0);
    
        power = 0;
        retVal = sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_STA_TX_POWER, 1, (_u8 *)&power);
        retVal = sl_WlanPolicySet(SL_POLICY_PM , SL_LOW_LATENCY_POLICY, NULL, 0);   // SL_LOW_LATENCY_POLICY   //   SL_NORMAL_POLICY // SL_ALWAYS_ON_POLICY
        retVal = sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_COUNTRY_CODE, 2,(unsigned char *)"EU"); 

    --

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    我的错误是想问 sl_WlanSet()而不是 sl_WlanSetMode()。 是否可以再次检查 sl_WlanSet()是否在其他任何地方未被调用?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

       我发现2.13和2.11的另一个区别是关联请求数据包长度(2.13数据包长度为109、2.11为118)。通过 AP8150D 日志,我们认为这可能是 AP 未回复关联 RSP 的原因。在支持的速率方面、 2.13版比2.11版少几个字节。我想知道原因是什么、希望它对您有所帮助。

    此致、

    武祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴祥  

    是的、没错。 这就是为什么我要询问 sl_WlanSet()的使用。 我们正在尝试弄清为什么这在不同版本之间发生变化。

    此外、 您能否使用 UniFlash 和 servicepack 2.13来刷写干净的映像、并捕获 NWP 日志以显示首次引导和连接尝试的全部情况?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    正如我上次重新发布中列出的,sl_WlanSet()的使用如下:

    RetVal = sl_WlanPolicySet (sl_policy_connection、sl_connection_policy (1、0、0、0、0、 1)、NULL、0);

    功率= 0;
    RetVal = sl_WlanSet (sl_WLAN_CFG_General_Param_ID、WLAN_General_Param_opt_STA_TX_POWER、1、(_u8 *)&POWER);
    RetVal = sl_WlanPolicySet (sl_policy_PM、sl_low_layer_policy、NULL、0);// sl_low_layer_policy_// sl_normal_policy // sl_always_ON_policy
    RetVal = SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、WLAN_General_Param_opt_country_code、2、(unsigned char *)"eu");

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shuyang。

    您能否 使用 servicepack 2.13刷写干净的映像并捕获 NWP 日志? 我们希望看到 整个第一次引导和连接尝试。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    客户对不同的 CC3100MOD 进行了更多测试、结果是:

    无法连接到 AP 的模块在关联请求中没有扩展支持速率、具有扩展支持速率的模块可以成功连接到 AP。 这很可能是导致此问题的根本原因。

    为了排除硬件和测试环境的影响、客户在具有2个不同 CC3100MOD 的同一 PCB 板上进行了上述测试。 模块问题似乎出在模块。 那么、您能否验证支持的速率是否会因 CC3100MOD 的不同批次而有所不同?  

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    我知道。 是否可以 使用 servicepack 2.13刷写干净的映像并捕获显示整个首次引导的 NWP 日志? 这将帮助我们找到这个问题的最根本。 我们需要在第一次启动时记录这些日志、以继续调试支持的速率。

    这两个模块是否都刷写了相同的服务包版本?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    请根据请求查找第一次引导的 NWP 日志。

    e2e.ti.com/.../20210415.zip

    AP 制造商帮助分析监听器日志、发现当连接失败时、CC3100MOD 声称支持 HT、但 MCS 设置= 0。 在正常日志中、MCS 设置为0xFF:

    CC3100将在连接失败时输入 SimpleLinkGeneralEventHandler()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    Sarah 今天外出、但她很快就会回来、并很快就这个问题与您联系。

    最棒的

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben M

    在这个问题上取得了哪些进展?

    此致、

    武祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴祥  

    本继水阳离线后, 他是否与您沟通过? 我将与他一起办理登机手续。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我没有跟他沟通。

    此致、

    武祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴祥  

    根据最新的测试结果、在加载映像之前对串行闪存进行格式化似乎可以解决此问题。 请与 Shuyang 离线同步。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回复、但我不知道它是如何生成的、为什么其他模块没有生成的、以及我应该如何避免它?

    此致、

    武祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    讨论已切换到离线、感谢您的支持!

    BR、

    水阳