This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:此 WiFi 芯片是否支持802.11 k

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/985804/cc3235modasf-whether-this-wifi-chip-support-802-11-k

器件型号:CC3235MODASF

你好。

此 WiFi 芯片是否支持802.11k?

如果不是、您是否有支持该解决方案的解决方案?

我们对802.11k 感兴趣的主要是漫游功能、因此如果此 WiFi 芯片不支持802.11k、它可以支持漫游吗?

当 CC3235连接到 AP1并从 AP1移至 AP2时、AP1的信号强度降低、AP2增大。 CC3235将首先断开连接、因为 AP1的信号强度太弱、然后开始连接到 AP2、或者它可以管理从 AP1到 AP2的自动切换连接、而无需断开与服务器的连接? "自动切换连接"由 CC3235网络处理器管理、还是需要用户的应用程序来处理?

请详细说明" AP1信号强度"和" AP2信号强度"的阈值、以触发"自动开关连接"。 完成 "自动开关连接"需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3235不支持802.11k。 但是,它具有多个可满足您的目的的自定义漫游选项。

    具体而言、NWP 用户指南第4.3.9节中介绍的触发式漫游功能适合您的用例: www.ti.com/lit/swru455

    该选项允许您设置 RSSI 水平、在该水平下、器件将查找具有相同 SSID 的其他 AP 以切换到。 此开关将由 CC3235 NWP 自动处理、您将收到异步事件、通知您开关已发生。

    如果您需要更多说明或对 CC32xx 器件上的 Wi-Fi 漫游有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息。