This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:自定义板在使用2节 AA 电池时无法正常工作

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/988076/cc3235modasf-custom-board-is-not-working-properly-with-the-2xaa-battery

器件型号:CC3235MODASF

您好!

我已经为 CC3235MODASF 设计了定制板。 我还附上了原理图。

如果我将 CC3235 LaunchPad 连接为电源(VBAT、GND)、则工作正常。 如果我连接新的2xAA 电池、它将启动并 在程序的中间敲击、然后继续持续重新启动程序。

我认为定制电路板电路会消耗更多的功率。  我确信 我做的事情是错误的。 请帮我解决问题。

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    不确定您使用的是哪种电池、但听起来可能是由于为电路板上的所有器件和组件供电时所需的电流不足所致。

    使用电源时、峰值电流消耗是多少? 电池是否能够处理此问题?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Seong:

    感谢您的回复。 正如您说过的、我尝试捕获电流波形。

    今天,我使用相同的电池(2节 AA Energizer 电池)测试了 CC3235MOD Launchpad 和我的定制板。 它们都以间歇模式连接到云。 但是定制板(CC3235MODASF)需要额外的100mA 峰间电流。

    是因为 PCB 板损坏而产生的额外功耗吗?

    我已附上屏幕截图供您参考。

    CC3235MOD Launchpad -约300mA。

    由于我在 launchpad 中使用 SPI 接口、因此进入 hypernet 模式只需要额外一点时间。

    定制板- 400mA

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、您的设计可能会导致功耗增加。

    根据您的原理图、很难说。 因为组件的值缺失。 老实说、我对您的硬件设计信心非常低。 根据原理图的状态、我可以想象布局也可能会有问题。 我不想伤害你,但这是我的感觉。

    您的电池是如何连接到 VBAT 引脚的? 您是否具有某种反极性保护(例如肖特基二极管、P 沟道 MOSFET)? VBAT 引脚上的电压是怎样的? 电压在电流尖峰下降了多少?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的参与。

    定制板 I 仅连接了开关和 R5 (10k)、R6 (1k)、3个电容器(01.uF)

    R1 (1k)、但我在运行电路板时移除了 SOP 跳线。 我不连接 LED 或 BSS138

    我不会将任何二极管或 MOSFET 连接到 VBAT。 我直接连接了电池。

    我创建了2个定制板、它们的工作方式相同。

    我已连接蓝色的电压波形。  在比较 Launchpad 和定制板时、我看不到太多的下降。

    请查看。

    请告诉我模块中的 PCB 天线是否会消耗额外的电流

    CC3235MOD Launchpad  

    定制板:

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    使用三个值为0.1uF 或1uF 的电容器(我不确定是否要用"01.uF"来表示)似乎不够。 数据表中要求为电池供电、以添加额外的去耦电容器2x 100uF。 请在 VBAT 和测试行为中添加具有低 ESR 的额外200uF。 另一种选择可能是 VBAT 路径的高电阻(例如电池座问题、PCB 问题)。 最后一个建议是将安装模块焊接(回流)问题焊接到 PCB。 但这种情况不太可能发生、因为这种类型的故障通常会增加静态电流而不是峰值电流。

    没有任何原因会由于具有集成天线的模块而导致电流尖峰升高。 除非模块未因某种原因损坏或针脚 RF_ABR 短接。

    CC3235MOD 的最小工作电压为2.3V。 第一个峰值期间的电压看起来非常接近该最小值。 模块的欠压电压为2.1V、中断电压为1.67V。 从上图中可以看出、您可能不接近于这些电压值。 但您选择了500ms 时基、并且可能没有足够的水平分辨率。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jan、

    感谢您的参与。 这 对我来说是非常有用的信息。

    我将在下一个定制板中考虑所有这些因素。

    我的定制板是2层板、TI Launch pad 是4层板。 它会产生什么影响吗?

    我想查看我的电路板(.brd)文件。 我无法附加文件。

    我不知道为什么它没有在弹出窗口中显示"上传"按钮。

    请告诉我任何其他分享方式。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    就 EMC 而言、最好始终使用四层 PCB、尤其是当 PCB 包含一些模拟电路时。 但 CC32xx 模块(例如 CC3235MODASF)符合在两层电路板上使用的条件。

    如果您想从 TI 工程师那里查看您的电路板设计、则应遵循 此过程

    1月