This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:按 RESET 键后、器件有时不会启动

Guru**** 2581685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/988546/launchcc3220modasf-device-sometime-does-not-boot-up-after-pressing-reset-key

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

附加复位电路原理图。

按下 RESET (复位)键时、模块有时不会启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    您是否尝试过移除100k 拉电阻器?

    从 nRESET (引脚 kΩ)到 VBAT_RESET (引脚36)之间有一个内部100k Ω 上拉电阻器。 注意:VBAT_RESET 未连接到模块内的 VBAT1或 VBAT2。 建议使用以下连接方案:

    1. 仅当 nRESET 在所有运行条件下都处于定义的状态时、才将 nRESET (引脚35)连接到主机的 GPIO。 将 VBAT_RESET (引脚36)保持未连接状态以节省功耗。
    2. 如果在所有运行条件下 nRESET (引脚35)不能处于定义的状态、则将 VBAT_RESET (引脚36)连接到主模块电源(VBAT1和 VBAT2)。 kΩ 内部上拉电阻器、复位时的泄漏电流应为3.3V/100k Ω。

    您还可以 在此处申请设计审查

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已尝试移除100k 上拉电阻并将 VBAT_RESET 连接到 VBAT1。

    问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试在 Rx 和 Tx 线路上添加上拉电阻器、直到现在问题都没有发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题的频率降低了、但仍在某个时间发生。

    我们正在尝试的另一项工作是使 SOP[2:0]= 000、但结果良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok、

    请申请设计审查并提供完整的原理图。 很难仅使用复位电路的一小部分来确定问题所在。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已申请原理图和布局审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您遇到 SOP 模式0-1-0的问题、并且在添加 RX 引脚上拉电阻(GPIO2)之后行为发生了变化、则可能是由于复位后错误进入 UART 加载程序模式。 在 SOP 模式中、0-1-0是由 RX 引脚状态确定的 UART 加载程序模式。 当您的 RX 引脚悬空或保持低电平时、您的代码将不会启动。

    1月