This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:无线电工具问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/990182/cc3235modsf-radio-tool-question

器件型号:CC3235MODSF

客户对无线电工具有一些问题。  他们希望执行以下操作(以便在 执行天线测试时串行电缆未连接到模块)

    1. 连接串行电缆
    2. 在 PC 上启动工具
    3. 连接
    4. 开始 CW 测试(或其他测试)
    5. 断开串行电缆的连接
    6. 运行天线性能测试
    7. 重新连接串行电缆
    8. 停止 CW 测试(或其他测试)

 

但是,尽管 PC 程序指示“Tx Testing finished”(Tx 测试完成),但模块的功耗不会下降。

此外,如果我尝试返回“设置”并单击“断开连接”,然后再次单击“连接”,则会显示错误。

 

如果它们没有断开\重新连接串行电缆,则一切都按预期工作(当它们停止 Tx 测试时,功耗会下降,断开\重新连接时没有错误)。

他们不知道物理移动串行电缆连接是否会在线路上引起一些噪声,而这会使 CC3235中断,或者是否有其他原因导致此行为。

有人建议为什么这可能不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lawrence、

    我将联系我们的工具团队并询问他们这方面的情况。 我会在收到他们的回复后尽快回复您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    工具团队将于下周结束办公。

    但是、他们为什么要在测试期间拔下 USB 电缆? 所有认证测试均在连接 USB 电缆的情况下完成。 当我们使用 CC3235MODA 进行天线性能测量时也是如此。

    也许他们可以尝试使用 CLI 版本。 请参阅 无线电工具用户指南中的第9节。 他们可以指定传输的持续时间、因此不需要重新连接;尽管我不确定这是否可以解决功耗问题。

    BR、