请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODSF 客户对无线电工具有一些问题。 他们希望执行以下操作(以便在 执行天线测试时串行电缆未连接到模块)
- 连接串行电缆
- 在 PC 上启动工具
- 连接
- 开始 CW 测试(或其他测试)
- 断开串行电缆的连接
- 运行天线性能测试
- 重新连接串行电缆
- 停止 CW 测试(或其他测试)
但是,尽管 PC 程序指示“Tx Testing finished”(Tx 测试完成),但模块的功耗不会下降。
此外,如果我尝试返回“设置”并单击“断开连接”,然后再次单击“连接”,则会显示错误。
如果它们没有断开\重新连接串行电缆,则一切都按预期工作(当它们停止 Tx 测试时,功耗会下降,断开\重新连接时没有错误)。
他们不知道物理移动串行电缆连接是否会在线路上引起一些噪声,而这会使 CC3235中断,或者是否有其他原因导致此行为。
有人建议为什么这可能不起作用?