This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:具有4MB 闪存的片上存储器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3220MOD, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/988842/cc3200mod-on-chip-memory-with-4mb-flash

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: CC3220MODCC3200

你好

您是否计划使用4MB 片上闪存制造 CC3200MOD (3200MODR1M2AMOBR)?

我期待得到答案
Fritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fritz、

    我们不打算制造具有4MB 闪存的 CC3200MOD。

    但是、有更新的 CC3220MOD、其中包含4MB 闪存器件。 如果需要4MB 的串行闪存、我建议您查看该器件。

    请注意、对于 CC3200和 CC3220、该存储器不是片上存储器、而是一个单独的串行闪存器件、通过 SPI 连接到 CC32xx IC、但作为模块的内部部件提供。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您的回答。 我目前使用的是 CC3200MOD1M2AMOB、4MB 闪存版本的确切类型代号是什么、它与引脚兼容、并且具有外部内部闪存。

    遗憾的是、我无法找到模块类型的细分信息以及各个字母。

    非常感谢

    Fritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fritz、

    我推荐使用的较新模块是 CC3220MODSM2MOB。

    遗憾的是、虽然引脚非常相似、但它并不是完全兼容的。 为了适应更新的模块、您将需要对电路板进行一些细微的更改:

    此表可在 CC3x20硬件核对表 中找到:https://www.ti.com/lit/zip/swru462

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fritz

    我想 Michael 没有提到最重要的事情。 CC3200和 CC3220器件在软件方面不兼容。 您需要将旧的 CC3200代码移植到 CC3220。 这种情况的难易程度取决于您的 CC3200代码的构造。

    1月