This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:运行无线电工具应用程序时出现问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, LAUNCHXL-CC3235S, CC31XXEMUBOOST, UNIFLASH, CC3235S, CC3200, CC3100, CC3XXXRADIOTEST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/989344/launchxl-cc3235s-trouble-running-radiotool-application

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3120BOOSTCC31XXEMUBOOSTUNIFLASHCC3235SCC3200CC3100CC3XXXRADIOTEST

大家好!

我一直在尝试启动并运行无线电工具应用程序、但我遇到了一些问题、我不知道问题在哪里。

我目前正在使用 LAUNCHXL-CC3235S、CC31XXEMUBOOST 和 CC3120BOOST 板、如无线电工具应用用户指南所述。

我已下载 Uniflash、并且能够成功刷写 CC3235S (尽管我不确定它是否已正确刷写)。  对于闪存、我将使用 sp_4.9.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26.bin 服务包更新。  我正在使用 certcatalogPlayGround20160911.lst 和 certcatalogPlayGround20160911.lst.signed_3235.bin 证书目录以及虚拟安全证书(dummy-root-ca-cert、dummy-trusted-ca-cert 和 dummy-trusted-cert)。  再说一次、当我尝试刷写电路板时、我不会收到任何错误消息。

但是、当我转到无线电工具应用程序时、我无法连接到电路板。  当我尝试建立连接(CC3200 UART)时、我收到以下错误消息:

我尝试使用不同的服务包刷写 CC3235S、并尝试更改一些其他设置、但我无法确定这里出现了什么问题。  如果有人有任何见解,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎正在尝试将 CC3100/CC3200无线电工具与 CC3235配合使用。

    请使用支持 CC3235的 CC3XXXRADIOTEST 的最新版本。 您可以从以下网址下载: https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC32XX-SDK

    请注意、在连接到无线电工具之前、您需要将相应的固件闪存到 CC3235器件上。 提供的固件文件可在无线电工具分发的/Source Files/预编译二进制文件中找到。

    如果您仍然遇到最新无线电工具的连接问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael -

    我之前已下载过您建议下载的 SDK。

    根据我的 Radiotool 软件自述文件、它是1.2版。  我应该使用的是更新版。

    请注意、自述文件还提供了建议使用的 SDK 版本(1.2.0)和建议使用的软件补丁(1.0.1.6-2.6.0.5)。  我以前曾尝试过使用这些版本、但我不确定是否需要使用这些特定版本、或者是否也可以使用较新的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、无线电工具版本命名令人困惑。 有两种不同的无线电工具产品-一种用于较旧的 CC3100/CC3200、另一种用于较新的 CC3XXX 器件。

    您当前使用的 v1.2适用于旧产品、与 CC3235不兼容。 请从我在上一帖子中提供的链接下载 CC3XXX 无线电工具的新 v.1.0.3.16。

    此致、

    Michael