This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:对 CC3100的 WPA2企业级支持

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/987118/cc3100-wpa2-enterprise-support-for-cc3100

器件型号:CC3100

是否会为支持服务器端身份验证的 CC3100堆栈添加任何支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至少在最近几个服务回送版本中、CC3100提供了 WPA2企业版支持。

    请查看 CC3100/CC3200编程人员指南第8.1.2节 、了解有关如何在 CC3100上使用 WPA2-Enterprise 的更多信息。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    我们有基本的 MS-CHAP ,但必须基于以下内容禁用服务器证书授权...  

    cc3100-disable-enable-the -server-authentication

    我们还禁用了 EAP-TLS、但同样禁用了服务器端。 是否可以确认服务器端验证在以后的 Service Pack 中工作,并且不再需要使用...禁用?

    // disable server authentication
    unsigned char pValues;
    pValues = 0;  //0 - Disable the server authentication | 1 - Enable (this is the default)
    sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID,19,1,&pValues);

    同时使用 MS-CHAP 和 EAP-TLS?  

    当然、根据您的参考资料、我们需要在该位置提供适当的 CA 证书。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要您提供根 CA 证书来验证 CC3100串行闪存中的服务器证书链、就不需要禁用服务器证书验证。

    如果您在提供根 CA 证书后启用服务器身份验证、您是否会遇到 CC3100上的问题?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我在不禁用服务器端的情况下无法获得验证(如上所述)。 我们正在运行 CC3100的最新 SP、并且 CA 与 RADIUS 服务器上的 SP 相匹配。 此外,服务器证书由(自签名) CA 签署,RADIUS 启动时没有错误。  

    从 CC3100获得-105 (sl_error_con_Mgmt_status_security_failure)。

    除了删除上述代码外、是否还有任何特定于 CC3100的设置需要(取消)设置?  

    如果我保留上述代码、则会按我的预期进行身份验证。 删除它会出现错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了更好地了解导致您看到错误的原因、我需要一些更多信息。 请从 CC3100收集 NWP 调试日志、并在 WPA-ENT 连接期间将其提供给我。 有关说明、请参阅 NWP 用户指南第19.1节: www.ti.com/lit/swru368

    请确保您的 UART 设置完全符合指南中的规定、请记住、您需要在该 UART 上捕获完整的二进制数据、而不仅仅是可打印字符。

    您还可以对收集的日志执行完整性检查、然后再将其提供给我。 如果从冷启动成功捕获 NWP 日志、则应在原始二进制日志中看到一些 ASCII 纯文本、尤其是/sys/servicepack.ucf NWP SP 文件。 此外、该字符串前面的3个字节的二进制数据将为0x27 0xCA 0x2F。 如果您检查字符串+这3个字节并在日志中看到它、并且还看到存在空字符、则应该正确捕获该字符并可由我的工具解码。

    谢谢、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    不过、我将回顾您的指导、这可能有点困难。 我的本例;我们使用 CC3100MOD、目前没有 UART 引脚输出。 我们在当前实施中使用 SPI。 我将详细了解我们的实施情况、以及我如何能够支持获取信息。  

    谢谢、Kevin

    PS:我正在设置以捕获无线网络流量、我也将在这里发帖。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    无线网络通信日志会有所帮助。

    NWP 日志仍然很重要、即使是额外的无线监听器捕获也是如此、因此如果有任何方法可以将其从电路板中取出、那么这样做将会很好。

    如果您对此问题有更多信息、请告诉我。

    此致。

    Michael