This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:如何将加密方法修复为 WAP2-PSK (AES)

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/989526/cc3120mod-how-to-fix-the-encryption-method-to-wap2-psk-aes

器件型号:CC3120MOD

您好!

在 AP 模式下使用 CC3120MOD 时、是否有方法将加密方法修复为 WAP2-PSK (AES)?
在 AP 模式(WPA/WPA2混合模式)下运行时、将 iPhone 设备(iOS14)连接到正在开发的产品将显示"不安全"。

为避免这种情况、我想将设置固定为 WPA2-PSK (AES)。

此致、
Una

您好!

在 AP 模式下使用 CC3120MOD 时、是否有方法将加密方法修复为 WAP2-PSK (AES)?
在 AP 模式(WPA/WPA2混合模式)下运行时、将 iPhone 设备(iOS14)连接到正在开发的产品将显示"不安全"。

为避免这种情况、我想将设置固定为 WPA2-PSK (AES)。

此致、
Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 目前没有用于此类作业的 API。

    AP 模式支持以下模式:开放、WEP、混合 WPA/WPA2。 WPA3和 WPA2-PMF 等模式只能设置为 STA 模式。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢你的答复。

    我知道 API 不支持该功能、但是否可以通过某些寄存器设置将其修复为 WAP2-PSK?

    此致、
    Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 CC31xx 或 CC32xx NWP 只有一个接口、这是 SL_ API。 如果某些功能不受 SL_ API 调用的支持、则您没有任何替代选项。 可能的方法是使用 ServicePack 添加此功能。 但我不知道 TI 在这条曲折中的发展蓝图。

    1月