This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WL1801MODGBMOC 热性能数据

Guru**** 2544020 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/988429/wl1801mod-wl1801modgbmoc-thermal-data

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1807MOD

尊敬的团队  

你好

您能否向  我提供 WL1801MODGBMOC 和 WL1807MOD 热性能数据,我在下面找不到这些数据

Ψjt μ A

ΨjB μ A

对于这些模块,还有一个查询,我是否可以将 Ta 规格用作 Tc 规格?

例如 ,WL1801MODGBMOC 工作环境温度为-20 --70°C,这意味着 Ta 规格为-20 --70°C,因此 Tc 与 Ta ?

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    看起来有些信息已被删除。 您可以在此处重申您的问题吗?

    谢谢、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince

    我  ΨjB  WL1801MODGBMOC 和 WL1807MOD 的 Δ T Ψjt /TC 值。

    此致

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    数据表中没有该信息。 让我在内部联系、看看我们是否可以提供一些东西。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vince

    谢谢,我会等待您的回复。

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    您可以在数据表第5.5节中找到此信息:

    另外,请查看我们的可靠性应用手册: https://www.ti.com/lit/an/swra570a/swra570a.pdf