This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:端口至 FreeRTOS

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/989061/cc3135mod-port-to-freertos

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135CC3100

大家好、Simplelink 团队、

在 PSoC 6上是否有用于 CC3135到 FreeRTOS 的软件端口?  我想不是、您能否就从哪里开始提供一些建议?  有没有比 CC3100新的版本?

我看到几年前关于 STM32上 FreeRTOS 的类似讨论。  我想看看是否有新的东西。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我们目前没有专门针对 FreeRTOS 的参考资料。 Wi-Fi 插件中的移植层 使用 OS 抽象层 POSIX、这是一种易于移植的 IEEE 标准。 这一层是分布式的、支持 FreeRTOS、TI-RTOS 和非操作系统、因此这也是一个选项。 如果您计划使用 插件中预构建的网络服务库(如 MQTT、HTTP 客户端等)、而不是将这些库移植到 FreeRTOS、这可能会很有帮助。

    请查看 CC3x20、CC3x3x NWP 用户指南中的移植主机驱动程序部分19。 CC3100是比 CC3135更旧的器件、 它们使用不同的 SDK 软件包。 请确保您的所有文档和软件都包含 CC3135或 CC3x3x。

    此致、

    Sarah