This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:Bluetopia 和 GStreamer 兼容性

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/988643/wl1835mod-bluetopia-and-gstreamer-compatibility

器件型号:WL1835MOD

大家好、

目前、我有一个自定义电路板、其 Linux 的自定义发行版运行自定义应用程序、该应用程序是在为 Bluetopia 提供的软件基础上构建的、该软件利用了 HFRM_AG_WL18和 GATM_SRV、而不会出现任何问题。  使用的 Bluetopia 为 4.2.1.1.1.0、使用的脚本为  TIInit_11.8.32.bts。   新的要求需要使用 GStreamer。

我有几个问题:

根据 此论坛帖子、是否有人提出了什么问题的结论?

是否有理由从 TIInit_11.8.32.bts 中执行以下操作:  killall:gst-launch-1.0?

是否有方法编辑上述蓝牙脚本?

是否可以为我提供指向所有 Bluetopia 版本说明的链接?

谢谢、

耶稣的普利多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、您仍然可以在最后与 GStreamer 集成 您可以将 ASLA 灌电流/拉电流端口 WILINK8BT (创建的虚拟 BT 编解码器)与 GStreamer 配合使用。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我们使用 GStreamer 仅通过 IP 捕获视频、因此我们确信 GStreamer 不需要音频编解码器。
    我有以下需要紧急注意的问题:

    1) 1) 是否有方法编辑 BTS、以便  执行 killall:GS-launch-1.0的行?
    2) 2) 如果有一种编辑 BTS 的方法、您能否为我们提供一份完整且全面的分步文档、详细说明如何完成此操作?

    谢谢、
    耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:

    GStreamer 路由来自应用程序代码。 BTS 文件用于控制器 FW 补丁、不处理用户空间配置文件或路由。

    不管怎样、要摆脱'killall'、如果您使用 BluetopiaPM 示例/演示应用程序-在'LinuxHFRM_HF.c 和'LinuxHFRM_AG.c'中查找'RouteGStreamer'函数、则可以简单地从该函数返回、如果不需要 GStreamer 路由或根据需要进行修改。

    谢谢