This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:SD 卡主机实现

Guru**** 2965760 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-SHARP128, CC3235MODASF, LAUNCHCC3235MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/988609/cc3235modasf-sd-card-host-implementation

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-SHARP128、 LAUNCHCC3235MOD

我们尝试使用 LAUNCHCC3235MOD 评估板以及 BOOSTXL-SHARP128。 我们将查看 SD 卡文件系统示例。 但是、我们很惊讶地发现硬件中的 SD 卡接口以及 SDK 示例使用的是 SPI 接口、而不是 CC3235MODASF 提供的 SD 主机接口。 是否有理由不在官方评估板和 SDK 中使用此接口? 如何评估 CC3235MODASF 的 SD 主机接口? 是否有支持的评估板或 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看 SDK 中的 fatsd 示例、可以看到演示被配置为使用 CC3235上的 SD 主机接口。 因此、您当前拥有的软件和硬件是用于评估 SD 主机接口的正确设置。

    一段时间后、我使用该硬件组合测试了 CC32xx SD 主机接口的功能、以响应另一个线程、并验证其功能是否正常。 有关设置和完整详细信息、请查看此主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/801854/rtos-launchcc3220modasf-sd_card-pin-configuration

    CC3220和 CC3235具有完全相同的 SD 主机接口、因此其中的信息也适用于您的器件。

    如果您需要更多说明或对使用 SD 主机接口有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael