This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:EN 300 328 V2.2.2

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/988111/cc3100mod-en-300-328-v2-2-2

器件型号:CC3100MOD

尊敬的团队:

是否有比 EN 300 328 V2.2.2更新的版本可用或是否为最新版本? 能否在产品文件夹中找到认证所需的最新信息?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、我们提供了文档、测试报告将很快更新。 如果您需要回复、请通过私人邮件联系我。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    欧盟2015/863 (RoHS3)又如何? 2021年7月即将到来、TI 模块的用户需要时间对 其产品进行符合性评估。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、我想了解并告诉您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但请记住、需要将 EN 50581:2012更换为 IEC 63000:2018。

    1月