This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:CC3200-LAUNCHXL 中未组装 TMP006

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP006, TMP116, CC3220S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/988453/cc3200-launchxl-the-tmp006-is-not-populated-in-cc3200-launchxl

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:TMP116CC3200

大家好、

我们的客户购买了 CC3200-LAUNCHX、在运行 out_for_box 演示时、温度传感器未初始化。 这是运行程序时的错误消息。

TMP006传感器 I2C ReadFrom 失败
函数[main]中第[1189]行的错误[-1]  
TMP006传感器有错误。 检查 LaunchPad 或 TMP006上的跳线是否未组装。
 默认温度为76°F

检查电路板后、我们发现 TMP006未组装。 我知道 TMP006已经停产。 我们是否有替代器件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    正确、TMP006不再可用。 在 CC3220和 CC3235 LaunchPad 上、我们使用 TMP116替换了该温度传感器、但这不是直接替换。

    我建议您的客户考虑  改用 CC3220S LaunchPad 进行开发、因为 CC3x20/CC3x3x 器件使用我们的最新工具和软件以及许多其他产品特性。

    如果他们需要使用 CC3200、 CC3200 SDK 中开箱即用软件的更新版本 能够 解决温度传感器错误。 使用 UniFlash v3.4.1 从 examples/out_for_box/html 文件夹中刷写.usf 文件: https://www.ti.com/lit/swru558

    此致、

    Sarah