This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:TLVv1.2在企业 WPA 中不工作

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/988133/cc3200-tlvv1-2-not-working-in-enterprise-wpa

器件型号:CC3200

你(们)好

我们的一个客户端在其 Radius 服务器中禁用了 TLS v1.0和 V1.1、现在设备无法连接。

TLS v1.2在企业模式下还是仅在安全套接字中受支持?

我看到了以下职位,其中一个职位说,有时它不会说明审判的结果。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/978798/cc3200mod-wpa2-enterprise-sl_wlan_ent_eap_method_ttls_tls-and-tls-version?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cc3200%252525252520tls%2525252525201.2

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/949063/cc3200-unable-to-connect-to-the-network-with-tls-1-2-certificate?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cc3200%20tls%201.2

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅安全套接字支持 TLS 1.2。

    此致、

    Michael