This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:将 PWM 连接到蓝色 LED…… CAN't 似乎使其打开

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/987982/launchxl-cc3235sf-connecting-pwm-to-blue-led-can-t-seem-to-make-it-turn-on

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SFSysConfig

您好!

我想我会测试 CC3235SF PWM、因为我需要使它能够发挥特定功能。  切换蓝色 LED 似乎是一个简单的开始位置(引脚64)。  但是、我的 PWM 编码技能并不是很好地发挥作用。  下面是从我找到的各种示例中得出的代码。  但是、LED 保持熄灭状态。  

欢迎提出任何想法。  我可能缺少一些基本的东西。  也许我没有正确使用"索引"。

谢谢!

我的函数(在 board_init 之后调用。 GPIO_init):

INT LED_PWM (空)

   PWM_Handle pwm1 =空;
   PWM_PARAMS 参数;
   uint8_t 索引= 1; // 1 =蓝色 LED PWM 的索引

   //调用 PWM 驱动程序
   PWM_init();

   PWM_PARAMS_INIT (params);
   params.periodUnits = PWM_PERIOD_Hz;
   params.periodValue = 10;// 10Hz
   params.dutyUnits = PWM_Duty_Fraction;
   Params.dutyValue = PWM_Duty_Fraction _MAX/2;// 50%
   params.idleLevel = PWM_IDLE_LOW;// PWM 未运行时输出低电平

   pwm1 = PWM_OPEN (索引、params);

   if (pwm1 = NULL){
       返回-1;
   }

   PWM_START (pwm1);

   PWM_setDuty (pwm1、params.dutyValue);

   返回0;

由 SysConfig 实用程序生成:

/*
 * ========================================= PWM ================================================
 *

#include
#include

#define CONFIG_PWM_COUNT 1

/*
 * ==== pwmTimerCC32XX 对象===
 *
PWMTimerCC32XX_Object pwmTimerCC32XX 对象[CONFIG_PWM_COUNT];

/*
 * ==== pwmTimerCC32XXHWAttrs ===
 *
CONST PWMTimerCC32XX_HWAttrsV2 pwmTimerCC32XXHWAttrs[CONFIG_PWM_COUNT]={
   /* CONFIG_PWM_0 */
   /* LaunchPad 蓝色 LED */
   {
       pwmPin = PWMTimerCC32XX_PIN_64、/* 64 */
   }、
};

/*
 * ==== PWM_CONFIG ===
 *
CONST PWM_Config PWM_CONFIG[CONFIG_PWM_COUNT]={
   /* CONFIG_PWM_0 */
   /* LaunchPad 蓝色 LED */
   {
       .fxnTablePtr =&PWMTimerCC32XX_fxnTable、
       .object =&pwmTimerCC32XX 对象[CONFIG_PWM_0]、
       hwAttrs =&pwmTimerCC32XXXHWAttrs[CONFIG_PWM_0]
   }、
};

const uint_least8_t CONFIG_PWM_0_const = CONFIG_PWM_0;
const uint_least8_t PWM_count = CONFIG_PWM_COUNT;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    如果结构中有一个 PWM 外设、则索引应为0。 此外、10Hz 的周期为0.1秒、这可能太快了、无法让您看到。 您可以尝试更长的时间吗?

    您还可以在 drivers 文件夹中测试 pwmled2示例、以确保您的硬件按预期工作。 您是否使用 SysConfig 进行引脚配置? SDK 版本是什么?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是 Sarah。  它现在正在闪烁!  我认为它是"1"的原因是 SysConfig 创建了以下定义:
    #define CONFIG_PWM_COUNT 1

    无论如何... 这很好!  非常感谢。

    谢谢、

    Fred。