This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:固件更新过程中的功率损耗。

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/987980/cc3135-the-power-loss-while-fw-update-process

器件型号:CC3135

我们的客户参考

e2e.ti.com/.../boostxl-cc3135-firmware-update 有关其固件更新过程、

然后、他们对固件更新过程中的功率损耗有一些疑问。

1.是否可以通过 MCU 和 CC3135之间的 SPI 重试此更新。
2. UART 或 SPI 是否第一次需要像图像写入那样的图像写入?
3.是否需要恢复出厂设置?

此外、他们还希望确认他们在获得认可后的认可。 请对这些问题作出评论。

(1)如果在使用 sl_FsProgram 重写期间切断电源、则无法恢复。
(2)使用 sl_FsProgram 重写时、需要写入 GangImage。
(3)如果在使用 sl_FsWrite 重写期间切断电源、则需要恢复出厂复位。 #即使电源正常打开、也无法启动。
(4) sl_FsWrite 是一种仅重写服务包(sp_4.7.0.3_3.1.0.5_3.1.0.26.bin)的 API。

(5)目前还需要签名(sp_4.7.0.3_3.1.0.5_3.1.0.26.Uf.signated.bin)。
(6)服务包和签名作为独立文件处理。
(这意味着没有已签名的 ServicePack.bin 文件)

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  A.Fujinaka:

    对于问题1-3、他们是询问初始编程还是仅询问后续更新?

    (1)如果 sl_FsProgram()被中断,您应该能够再试一次。

    (2) sl_FsProgram()的格式是用于主机编程的 UCF。 请参阅 NWP 指南的8.12编程部分

    (3)如果在 sl_FsWrite()写入使用失效防护标志(其中包括 servicepack)创建的文件时断电、该文件应恢复为该失效防护版本。 您可以尝试再次写入。

    (4) sl_FsWrite()是一个通用 API,用于将单个文件写入文件系统,包括服务回送。

    (5)和(6)是的、验证需要签名文件。 请参阅 安全功能应用手册

    此致、

    Sarah