This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:PLT 模式天线选择

Guru**** 2797565 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/987324/wl1835mod-plt-mode-antenna-selection

器件型号:WL1835MOD

您好!

我们在具有2根天线的定制板上使用 WL1835MOD、对于 FCC 认证测试、我们需要能够单独测试每个天线。

到目前为止、我们将使用校准器工具和具有连续 TX 测试的 PLT 模式(START_TX 命令)。

第6章中的"校准工具用户指南"介绍了设置天线模式/天线多样性的方法。

但是、我们无法仅在一根天线上生成输出。

为了进行测试、我们已将天线输出直接连接到频谱分析仪的输入端、以查看发生了什么情况、并且"其他"天线端口上始终有一个不应处于活动状态的清晰可见的信号(比有源天线弱得多、 但在噪声水平之上清晰可见)。

一次仅激活一根天线的正确命令/配置是什么?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    MIMO 仅在调制 MCS12-MCS15上受支持。 您能否验证您是否正在为 ANT2使用这些调制之一? 如果您选择另一个、则不会看到任何输出。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的回复。
    我没有使用这些调制、但我不想使用 MIMO。

    我需要的是:  

    -->测量 ANT1上的输出
    -->测量 ANT2上的无输出


    -->测量 ANT2上的输出
    -->测量 ANT1上的无输出

    适用于2.4GHz + 5GHz

    这是可行的吗? 如果是、我需要使用哪些设置?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    无法同时实现2.4GHz 和5GHz -我们的器件支持双角色和通道、但它是时分多路复用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    是的、抱歉我的帖子令人困惑。
    我知道2.4GHz 和5GHz 不可能同时实现。

    但是、是否可以 在不同时激活另一根天线的情况下单独测试每个天线(使用 ANT1 XOR ANT2)?
    我在另一篇文章中看到、ANT1用于 SISO、ANT2用于 MIMO、但始终与 ANT1配合使用。

    是这样吗?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了、是的、我认为这是正确的。 您可以使用校准器文档3.9中的命令为每条蚂蚁路径发送一个音调、但要进行调制、仅支持 MIMO。

    https://www.ti.com/lit/ug/swru562/swru562.pdf?ts=1616430247649&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    BR、

    Vince