This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:预调节模式参考设计

Guru**** 2551460 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/987610/cc3220sf-pre-regulated-mode-reference-design

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-WIFI-design-Reviews

您好!

我们实现了 CC3220文档中描述的1.85V 预稳压模式、以缓解我们在 LF 接收器上遇到的感应问题。 在实施后、我们注意到了对感应的一些不错的改进、但仍然不是我们所期望的那样。 在预稳压模式下仍有两个直流/直流稳压器、我们认为它们可能会对去感做出贡献。 因此、我们在 VDD_DIG1 (引脚9和56)上添加了1.2V LDO 、这似乎没有任何明显的改进。 我想知道是否有任何方法可以在最后一个直流/直流稳压器(引脚45、46、47、49、24)上添加 LDO。

此时,我几乎决定采用另一种解决办法。 我只需要有关此 LDO 方法的一些技术反馈。

谢谢!

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果您按照我们的参考设计进行此设计、则在获得数据表规定的灵敏度值时不会出现任何问题。 PCB 上是否有其他导致这些问题的电路? 我建议我们审查您的设计、以帮助我们确定问题是否可以解决。

    ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS

    BR、

    Vince