This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:如何更改由 XDC 工具生成的输出文件夹"src&quot

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/986690/launchcc3220modasf-how-to-change-output-folder-src-generated-by-xdc-tools

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

如何更改项目中 XDC 工具生成的 src 文件的输出文件夹?

BR、

Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    您是否正在使用其中一个 SDK 演示、或者您是否正在使用自己的定制项目?

    默认情况下、CCS 工程会自动为您生成 makefile 文件、我怀疑这是输出目录的设置位置。 您是否检查了生成的源文件以查看输出是否按这种方式设置?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HMM、

    我使用的是基于其中一个示例(tcpecho_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs)的定制项目。

    我将介绍由 xcd 工具生成的源文件夹。 我想更改该输出路径。

    makefile.libs 中包含以下内容:

    编号
    #此文件基于配置脚本生成:
    # D:\WIFI_ccs10\WIFI_firmware\tirtos.cfg
    编号
    #此 makefile 可能包含在需要编译的其他 makefile 文件中
    #包含编译后生成的源文件的库
    配置步骤的#部分。

    编号
    #=========== Gen_SRC_DIR ====
    #配置期间生成的源的路径
    编号
    #此路径必须是绝对路径或相对于构建目录的路径。
    编号
    #生成的源目录的绝对路径(在
    生成的源数)为:
    # D:\wifi ccs10\wifi 固件\src
    编号
    Gen_SRC_DIR ?=./src

    ifeq (、$(通配符$(GEN_SRC_DIR)))
    $(错误"错误:必须将 Gen_SRC_DIR 设置为包含生成源的目录")
    字节序

    我想更改  GEN_SRC_DIR。 由于 GEN_SRC_DIR 是通过 xcd 工具生成的、因此我想向其传递另一条路径。 此文件中的更改不会成功、因为每次我运行编译时都会自动生成。 我已附加我的 cfg 和项目文件。

    BR、

    Arnaud

    e2e.ti.com/.../tirtos.cfge2e.ti.com/.../wifi_5F00_firmware_5F00_project.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    我认为这些步骤将有助于:

    https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/tirtos/f/ti-rtos-forum-read-only-archived/493101/output-directory-hard-coded-in-xs-configuro

    假设您要将 TIRTOS 文件的输出目录从/src 更改为其他内容、则对 release.cfg 的修改将起作用。

    此致、

    Michael