This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:Bluetooth 在 WL1807MOD 下工作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/985147/wl1837mod-bluetooth-works-at-wl1807mod

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他部件:WL1807MODWL1837

您好!  

我的客户询问、由于 当前的电源问题、他是否可以将 WL1837MOD 替换为 WL1807MOD?

他认为  WL1807MOD 在蓝牙方面的行为与 WL1837MOD 完全相同。   差异  

两个模块之间的区别仅仅是测试过程?

 

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是的、唯一的区别是 BT 功能。 您需要向测试机构核实认证情况、以确保您可以使用当前提交的文件执行此操作。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来为您解决问题。 WL1807和 WL1837在硬件方面是相同的、唯一的区别是07测试程序不包括测试蓝牙功能、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    很抱歉、我误解了您的问题。 不能,您不能在 WL1807上使用 BT。 虽然可以使其正常工作、但该器件不支持该功能。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    我的客户需要更详细的描述"不支持"的含义。 我将在内部跟进您。  

    谢谢  

    1月