This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:建议的开发工具链

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/987001/launchcc3220modasf-suggested-toolchain-for-development

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!

如果使用上述和 tirtos 中的模块、建议使用哪种工具?

TI-CGT-ARM_20.2.LTS 到底是什么 ?我认为它是 armcl 编译器、而不 是 tiarmclang 编译器?

因此我认为这是一个兼容 CLANG 的工具链吗?

谢谢你。

BR、

Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 clang 推荐哪一个可以选择:

    • TI Arm Clang C/C++编译器工具(tiarmclang)?
    • TI Arm C/C++编译器工具(armcl)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用我们的 SDK、则可以在每个示例中选择 CCS、GCC、clang 和 IAR 工具链。

    您需要决定自己喜欢的内容。

    我想、如果您刚开始、您应该更喜欢 clang 而不是 GCC。

    BR、

    Kobi