This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835上的蓝牙 HCI 接口流控制

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/986669/wl1835mod-bluetooth-hci-interface-flow-control-on-wl1835

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好!

WL1835 模块的硬件集成指南第8页(蓝牙 UART HCI 接口)指出 WL1835使用硬件流控制。

这是强制性的吗?

我是否可以使用根本没有流控制的 HCI UART、仅用于 RX/TX?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WL1835 HCI 接口需要 UART 流控制信号才能正常工作。 您需要将它们包含在您的设计中。

    如果您对 HCI 接口还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Michael