This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:CC3235SF LaunchPad 与 CC3230SF 在软件方面有多少差异

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3230SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/986565/cc3230sf-how-much-differences-are-between-the-cc3235sf-launch-pad-and-an-cc3230sf-regarding-software

器件型号:CC3230SF
Thread 中讨论的其他部件:CC3235SFSysConfig

大家好、
我们根据 3230SF 的参考原理图进行了自己的硬件设计。

与 LaunchPad CC3235SF 非常相似、只是 WiFi 没有5GHz 路径。

当我们在 CC3235SF 上开始开发、然后切换到基于 CC3230SF 的我们自己的硬件时、我们必须预期有多少软件差异。

SysConfig 中的器件自适应功能是否更重要?

引脚排列在我们看来几乎兼容。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SBU、

    正确、引脚排列非常相似。 从 CC3235SF 迁移到 CC3230SF 时、除了闪存之外、当前没有必须进行的软件更改。 如果您使用 的是 SysConfig ImageCreator、则必须从 从独立 SysConfig 工具创建的新 image.syscfg 文件开始。 如果您使用 的是 UniFlash ImageCreator、则必须使用新器件类型创建新工程。

    此致、

    Sarah