This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:本地 OTA 示例-刷写问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/986363/cc3220sf-launchxl-local-ota-example---flashing-issue

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SF

您好!

我正在尝试使用 Uniflash 项目来刷写本地 Ota 演示例。  

从导入了 Uniflash 工程  

2.删除了 sys/mcuflashimg.bin 并尝试添加由 IAR 创建的 bin 文件。

3.在对映像进行编程时,我遇到问题“Operation Failed:error:SLImageCreator.exe:FS_programming error:RET:-10372,Ex_err:2633 - FS_wrong_certificate_file_name”

SDK: simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07

IAR:8.40.2版本。

有关更多详细信息、请查看以下屏幕截图。

 

请帮助我解决此问题。

此致、

Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 MCU 映像时、您需要使用私钥对映像进行签名(例如、使用"dummy" Playground 证书存储区、您可以使用:"dummy-trusted-cert-key")并提供  文件系统上存在的相应证书(例如"dummy-trusted-dummy")来进行验证。 这应该在文件属性窗口中完成。 如果提供的证书不是自签名的(即根 CA)、则需要包含整个链(例如 "dummy-trusted-cert"、"dummy-trusted-cert"、"dummy-trusted-ca-cert"、"dummy-root-ca-cert")。

     如需了解更多详细信息、请访问 www.ti.com/.../swru469

    BR、

    Kobi