This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:工业级。

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, WL1807MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/986331/wl1831mod-industrial-grade

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1807MODWL1837MOD

大家好、

你好。

您能否确认  WL1831MOD{WiLink 8工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块}是否为工业级、即使其温度在-20至70 C 的范围内?

在 WL1837MOD/WL1807MOD 中 、温度为 -40  至85 C

www.ti.com/.../products.html

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只有 WL18x7的额定温度为-40至85摄氏度。 其他模块不在工业温度范围规格内。  

    此致、  

    Sudharshan K N