This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:更改了闪存模块

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/985569/launchxl-cc3235sf-change-in-flash-modules

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SFUNIFLASH

您好!

我们正在开发基于 CC3235SF 的硬件。 我们将闪存芯片从 MX25U3235F 更改为 IS25WP032D。

我是否需要在 Code Composer Studio 或 Uniflash 工具中进行任何更改以支持闪存  IS25WP032D 以便刷写器件?

谢谢、此致、

Subramanyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subramanyan、

    串行闪存 IS25WP032D 不在带有 CC3235器件的已测试串行闪存芯片列表中。 请查看 串行闪存指南 、了解该闪存是否兼容。

    如果闪存兼容(支持的命令)、则无需对代码进行任何更改。 但您仍需要对该新闪存进行广泛测试。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subramanyan、

    正如 Jan 所说、如果您更改串行闪存、则无需更改代码或更改 Uniflash 配置。

    实际上、没有可能的方法来更改 CC3235的串行闪存交互-您需要确保串行闪存满足串行闪存指南中的参数、并执行所需的测试和验证以确保它与 CC3235完全兼容。

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、

    Michael