This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:WiFi 信号强度

Guru**** 2554120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/985519/cc3220mod-wifi-signal-strength

器件型号:CC3220MOD

尊敬的 TI 团队:

我想在编码中检查 WiFi 模块 CC3220的信号强度。

是否可以在 C 代码中计算模块强度(任何 SFR)。   

谢谢、此致、

Mubin Q.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要获取 RSSI、您可以使用以下代码:

    SlWlanGetRxStatResponse_t rssiRxStat;
    int RSSI =-99;
    
    if (sl_WlanRxStatGet (&rsRxStat、0)= 0){
    if (rssiRxStat.AvarageMgMntRssi!= 0){
    RSSI = rssiRxStat.AvarageMgMntRssi;
    }
    }否则{
    RSSI =-99;//错误
    } 

    1月