This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:LAUNCHXL-CC3220:SPI CS 引脚重新配置

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/984383/cc3220sf-launchxl-launchxl-cc3220-spi-cs-pin-reconfiguration

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好的团队:  

我想使用示例代码(SPI 主器件)连接多个从器件。

如何为不同的从器件重新配置芯片选择引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应使用3线 SPI 模式、对于 CS、应使用配置为 GPIO 的引脚。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复。

    我已经设置了3线制模式、但 我 不知道如何将特定引脚(例如:引脚04)标记为 CS

    Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需在 SysConfig 或 pinmux 中将引脚设置为 GPIO 即可。 在进行 SPI 事务处理之前、应使用 GPIO TI 驱动程序 API 将此 GPIO 引脚设置为低电平。 SPI 操作后、手动将此引脚设置为高电平并移至下一个 CS 引脚...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我已经在 SysConfig 中设置 GPIO、并控制 GPIO 的低电平和高电平。但我没有从 SPI 从器件获得任何响应。

    我还需要做其他设置吗?

    我还尝试使用4线 SPI 模式、可以正常工作。

    Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定可能会出现什么问题。 请通过逻辑分析仪检查您的 SPI 引脚和 CS。 您是否看到 GPIO 控制的 MISO、MOSI、CLK 和 CS 上的预期 SPI 通信?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    我发现我滥用了 GPIO 腕带功能、 纠正后 、我可以通过3线 SPI 模式与多个 SPI 从器件通信。

    非常感谢。

    Smith。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    感谢您的更新。 很高兴听到您能够解决您的问题。

    1月