如何禁用重复的永久断开事件?
我正在使用'at_command'示例和 python 主机试用一些特殊的 WPA-ENT 站行为。 它未连接、但这不是问题所在。
[WiFi:调试]发送:[AT+WLanConnect=En-Test-Ent、wpa_ENT、"pass"、"user"、""、PEAP0_MSCHAPv2]
[wifi:调试] recv:[OK]
[wifi:调试] recv:[+eventwlan:disconnect、Eng-Test-Ent、0x6e:0x3a:0x1E:0x83:0x8F:0x73、208]
[wifi:调试] recv:[+eventwlan:disconnect、Eng-Test-Ent、0x6e:0x3a:0x1E:0x83:0x8F:0x73、208]
[wifi:调试] recv:[+eventwlan:disconnect、Eng-Test-Ent、0x6e:0x3a:0x1E:0x83:0x8F:0x73、208]
(这些事件会每秒重复一次!)
理想情况下、我会收到一个或几个"+eventwlan:disconnect"事件。 我看到有一个启用"自动"重新连接的设置策略、但我看不到关闭此功能的能力-完全手动。 我尝试将策略设置为"FAST"(因此不是自动)、但这不会停止重复的断开事件。 目前、禁用这些事件的唯一方法似乎是尝试使用 WPA2 (而非 ENT)连接到虚假的不存在的接入点、并使其失败。 208 "续码"表示"连接时断开连接"