This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用 PSK 连接到服务器

Guru**** 2541470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/984467/cc3220sf-connect-to-server-using-psk

器件型号:CC3220SF

是否可以设置套接字选项以使用 PSK 连接到服务器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    我不确定使用 PSK 连接到服务器到底意味着什么? 您是说设置 TLS 套接字以使用客户端/服务器证书吗? 这可以使用 sl_SetSockOpt()中的现有选项来实现。 有关示例、请参阅安全套接字 SimpleLink Academy 模块的任务3:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AF8lDL29A.MbSvBoBGAJNg__fc2e6sr__LATEST

    另外、请参阅 NWP 用户指南的第7.5.3节、了解更多信息:

    www.ti.com/lit/swru455

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSK -预共享密钥

    是否有设置选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想 Asaf 说 的是 RFC4279中的 TLS-PSK

    如果我没有错、CC3xxx 器件不支持此功能。 对于 CC3xxx 器件、有关 TLS-PSK 的一般问题没有意义。 TLS-PSK 专为没有足够资源处理带有证书的 TLS 的设备而设计。 CC3xxx 器件不是这种类型的器件、因此 CC3xxx 不支持 TLS-PSK 是合理的。

    您的 TLS-PSK 用例是什么?

    来自 RFC4279:

    基本上有两个原因可能需要这样做:
    
    o 首先、使用预共享密钥可以、具体取决于密钥集、
    避免使用公钥操作。 这在 TLS 中很有用
    用于具有有限 CPU 的性能受限的环境
    电源。
    
    o 第二、预共享密钥可能更方便使用密钥
    管理观点。 例如、在封闭环境中
    其中大多数连接都是预先手动配置的、
    配置 PSK 比使用证书更容易。
    另一个例子是当事方已经有一个机制
    设置共享密钥、并且可以使用该机制
    "引导"一个用于验证 TLS 连接的密钥。
    

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将讨论 TLS-PSK。

    这是我的服务器请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Jan 解释了相关的 TLS 方法。

    遗憾的是、CC3220中的主机驱动程序和 TLS 库不支持 TLS-PSK。

    如果您需要对 CC3220的 TLS 功能进行任何澄清或有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Michael