This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:通过 AT 命令进行企业身份验证

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF, CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/984775/launchxl-cc3235sf-enterprise-authentication-through-at-commands

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件: CC3235SFUNIFLASH

您好!

 

的客户正在评估 LAUNCHXL-CC3235SF 和 AT 命令示例。 他们能够连接 WPA2-PSK 等 他们希望通过 AT 命令进行企业身份验证。

SDK:SIMPLELINK-CC32XX-SDK v4.30

示例:AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs

问题1:

是否可以使用 AT 命令示例向 CC3235发送证书或私钥?

 

我认为可以使用由 Uniflash 编写的证书、但我发现很难使用从外部服务器发送的证书。

 

问题2:

客户无法使用 AT 命令示例连接 PEAP。 他们希望使用 PEAP,这不需要证书。

 

他们使用了以下 AT 命令。

AT + WLAN Connect

我设置了以下内容、但无法连接。

SecurityType:wpa_ENT

SecurityExtEapMethod:PEAP0_XXX

 

我还应该设置什么?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    他们是否确认了用于 WPA-Enterprise 的设置并确保设置正确?

    我建议他们使用 SDK 中的 network_terminal 演示、修改代码中的 wlanconnect 函数、以便使用他们尝试使用的企业设置、并查看其是否正常工作。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢。 客户正在调查他们可以使用 AT Commands 示例执行的操作。 因此,我们不运行网络终端示例,但我猜,AT Command 示例中的 PEAP 默认为需要 CA。 我们希望将这个设置为"无"。

    您对 Q1有什么看法?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    客户应能够使用 AT+File*命令传输文件,包括证书和私钥。

    他们可以检查 AT 命令库 atcmd_wlan.c 中 AT+WlanConnect 函数的实现。 看起来它只是解析命令字符串,然后直接执行 sl_WlanConnnect()。 通常、CC3220会假设您的 ENT 方法需要认证。 请参阅 NWP 编程人员指南 的第4.3.3.2节:www.ti.com/lit/swru455

    不过、我还是建议他们使用网络终端示例来测试他们的 ENT 设置、或者在调试模式下运行他们的 AT 命令程序、以确保在使用 sl_WlanConnect 命令将 ENT 设置传递到 NWP 时、ENT 设置看起来正确。

    此致、

    Michael