主题中讨论的其他器件: CC3235SF、 UNIFLASH
您好!
我的客户正在评估 LAUNCHXL-CC3235SF 和 AT 命令示例。 他们能够连接 WPA2-PSK 等 他们希望通过 AT 命令进行企业身份验证。
SDK:SIMPLELINK-CC32XX-SDK v4.30
示例:AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs
问题1:
是否可以使用 AT 命令示例向 CC3235发送证书或私钥?
我认为可以使用由 Uniflash 编写的证书、但我发现很难使用从外部服务器发送的证书。
问题2:
客户无法使用 AT 命令示例连接 PEAP。 他们希望使用 PEAP,这不需要证书。
他们使用了以下 AT 命令。
AT + WLAN Connect
我设置了以下内容、但无法连接。
SecurityType:wpa_ENT
SecurityExtEapMethod:PEAP0_XXX
我还应该设置什么?
此致、
请