This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:出厂时的 Service Pack 版本是什么?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3135, CC3120, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/984376/cc3100mod-what-is-the-service-pack-version-from-factory

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135CC3120UNIFLASH

大家好、

我的客户希望在出厂时检查 CC3100MOD 中的服务包版本。 CC3100MOD 的服务包版本是什么、它是否会因生产日期而异?

谢谢。

BR、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    客户需要运行代码以检查版本。 他们是否有任何理由要检查出厂 SP 版本? 客户在生产过程中应该执行的一个步骤是对最新的 SP 进行编程、以便他们拥有最新的安全修复程序。 有关更多详细信息、请参阅我在此处的答复:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/977030/cc3100mod-any-way-to-check-the-version-of-the-service-pack-which-programd-by-ti-factory/3609926#3609926

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    明白。

    CC3100MOD 是否支持主机编程或通过 SPI 对外部闪存进行编程? 客户希望了解在生产线上更新服务包的最有效方法。

    谢谢!

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    在 CC3100MOD 上无法通过 SPI 闪存编程器直接编程。 仅第二代和第三代器件(CC3120和 CC3135)支持此功能。

    此处提供生产编程说明:

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    正如 Jan 所提到的、您不能使用 SPI 直接对 CC3100mod 进行编程-此功能仅在以后的器件中添加。

    您的客户将需要使用 Uniflash 或嵌入式编程方法在生产线上刷写服务回。 它们还可以使用主机编程从其应用程序刷写服务回。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jan 和 Michael、

    感谢您对此进行澄清。 我认为主机编程应该能够解决客户的问题、我将查看文档并尝试一下。

    BR、

    水阳