This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 网页上缺少 SimpleLink WiFi 文档

Guru**** 2589025 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/983573/simplelink-wifi-missing-documentation-at-ti-webpages

Thread 中讨论的其他器件:CC3200CC3100

您好!

为什么 SimpleLink WiFi 爱好者在网页上的文档出现如此令人难以置信的混乱? 缺失 TRM 的一天、第二天缺少设计检查清单、第二天将检查清单移至另一页、几天后在该页缺失。 TI 为什么要与客户玩游戏。 "我们下次丢失/隐藏哪些文档"? 客户/开发人员需要专注于他们的项目、而不是在 TI 网站上隐藏和查找文档。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们一直在进行大量的网络更新、但 我们一直在尽力发现问题并将其报告给网络团队。 我 已经快速检查了我们的产品页面、但目前看不到任何明显的东西。 是否缺少特定文档?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    否 此问题与网页的任何更新无关。 这是一个系统性问题,多年来一直在这里。 文档问题通常在新版本文档发布时出现。 之后、通常会有几天甚至几周的文档丢失。

    例如、缺少指向文档的链接:SWRU462、SWRA515

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我对这种失望感到抱歉。 网络在幕后发生了许多变化、我们的团队注意到了这些问题。  现在、我已经报告了这些文档、 如果您需要、这里提供了实时链接: SWRU462SWRA515

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我使用 CC3xxx 器件多年。 因此、我记得在开始时 CC3000出现了混乱、CC3100/CC3200出现了情况。 不幸的是,情况似乎正朝这一方向发展。 非常伤心。

    是的、我知道重要文档的链接。 遗憾的是、其他用户不是、他们会受到缺少重要文档的影响。

    不要求其他评论。

    1月