This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3120MOD:射频收发器模式

Guru**** 2893170 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3120MOD, CC31XXEMUBOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/984223/boostxl-cc3120mod-rf-transceiver-mode

器件型号:BOOSTXL-CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOSTUNIFLASH

您好 TI。

我准备了以下两对产品。
===========================
BOOSTXL-CC3120MOD
CC31XXEMUBOOST
MSP-EXP432P401R
===========================

我想将收发器模式与这个一起使用。

如何在 BOOSTXL-CC3120MOD 上设置收发器模式?
  在 UniFlash 中、只能为器件模式设置 AP/STA/P2P。
  以及收发器模式的任何示例?

MSP-EXP432P401R 是否提供了射频收发器模式示例?


提前感谢您。


此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    请参阅此处 的 CC3x20、CC3x3x 网络处理器编程人员指南的第13章:www.ti.com/lit/swru455

    具体而言、请参阅第13.3节中的注释-

    "要使用收发器模式、必须将器件设置为 STA 角色、断开连接并禁用可能尝试自动连接到 AP 的以前的连接策略。"

    插件的 power_measurement 示例支持在收发器模式下运行器件的选项。 有关详细信息、请查看 power_measurement 演示文件夹中包含的 README.html 文件。

    此致、

    本·M