This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:文件访问并在模块上外部闪存上附加数据。

Guru**** 2521010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/984238/cc3220mod-file-access-and-append-data-on-on-module-external-flash

器件型号:CC3220MOD

尊敬的 TI 团队:

我知道要在外部闪存上创建新文件、但可以在现有文件上附加数据吗?

谢谢、此致、

Mubin Q.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mubin、

    CC31xx/CC32xx 器件文件系统不支持附加操作。 如果要附加数据、则需要读取文件的所有以前内容并使用附加数据将其写回。

    但请注意、SPI 闪存具有有限的写入周期数(每个扇区100k/写入周期)、因此无法用于记录。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复。

    M\bin