您好!
在3220 EVK 中、SOP[1:0}= 001或010能够在未连接 UART 的情况下启动。
但它是 CC3220MODASM2MONR、我们有2个条件、如下所示:
SOP[2:0]= 010、GPIO_01和 GPIO_02需要连接到 XDS110调试探针的 UART 以进行引导、否则无法引导。
2、SOP[2:0]= 001、无论是否连接 UART、它都能够启动。
我们认为条件1将在未连接 UART 的情况下进入 UART 下载模式。
我是否可以知道 CC3220MODA 中 SOP 的正确设置是什么? 并将硬件原理图关联到...
谢谢