This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:硬件评估和 R8.8 Linux 软件?

Guru**** 2547620 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/983778/wl1837mod-hw-evaluation-and-r8-8-linux-sw

器件型号:WL1837MOD

团队、

入门指南已更新、并指向最新的 Wifi (R8.8)和 BT 软件:
https://www.ti.com/wireless-connectivity/wi-fi/overview.html#gettingstarted
请参阅: WiLink 8入门指南- SRWU570的第3页第3节

-TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAP+ BeagleBone Black 未列为可用于评估的硬件板组合。 为什么?
-直接使用 TI Linux SDK 软件进行评估是否是最便宜/最简单的选择?

或者、是否可以 将 BeagleBone Black + BBONE-gateway-Cape (来自 Element14的 WL183xMOD)与 TI Linux SDK 一起使用、而不是默认提供的 Debian 发行版?

如果使用此硬件组合,则表明在 debian 发行版上默认支持 Wifi 和 BT?
如果没有安装最新 R8.8和 TI BT 支持的任何其他说明?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好!

    [引用用户="AnBer"]未将 TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE + BeagleBone Black 列为可用于评估的硬件板组合。 为什么?
    -直接使用 TI Linux SDK 软件进行评估是否是最便宜/最简单的选择?
    [/报价]

    您仍可以使用 最新  R8.8版本的 www.element14.com/.../wireless-connectivity-cape-for-beaglebone-black + https://beagleboard.org/black。 请参阅 TTP://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf?ts=1614975145160上  第3.4节步骤7下的 R8.8构建用户指南、了解如何添加 BeagleBone DTB 文件以进行操作。 该版本受 TI SDK 支持、而不是 Debian 发行版。

    [引用 USER="AnBer"-或者是否可以将 BeagleBone Black + BBONE-gateway-Cape (来自 Element14的 WL183xMOD)与 TI Linux SDK 一起使用、而不是默认提供的 Debian 发行版?

    是的。 这是可能的。 请参阅 R8.8构建用户指南。  

    [报价用户="AnBer"]如果使用此硬件组合,则表明在 debian 分发版上默认支持 Wifi 和 BT?

    我不确定这一点、但还是在 BT 专家中为这一点而购物。  

    [报价用户="AnBer"]如果没有安装最新 R8.8和 TI BT 支持的任何附加说明?

    有关 TI SDK 版本、请参阅 https://www.ti.com/tool/TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON 

    此致、  

    Sudharshan K N