This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3120MOD:有关 CC31XXEMUBOOST 的查询

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3120MOD, CC31XXEMUBOOST, CC3120, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/982941/boostxl-cc3120mod-inquiries-regarding-cc31xxemuboost

器件型号:BOOSTXL-CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOSTCC3120UNIFLASH

您好 TI。

 

 我购买了以下产品来开发 WiFi 模块。

===========================

BOOSTXL-CC3120MOD

CC31XXEMUBOOST

MSP-EXP432P401R

===========================

 

我对以下运行条件有疑问。

 

准备:

 BOOSTXL-CC3120MOD 中的 LED EN (J3)和电源选择(J8 (2-3))设置。

 

1. USB 电源至 CC31XXEMUBOOST (J5)

1.1连接 BOOSTXL-CC3120MOD 和 CC31XXEMUBOOST

1.2 USB 电源连接到 BOOSTXL-CC3120MOD。

1.3 USB 电源至 CC31XXEMUBOOST (J5)

1.4 BOOSTXL-CC3120MOD 检查。

  此时将显示电源 LED。

1.5 CC31XXEMUBOOST 检查。

  此时将显示电源 LED。

1.6检查 Windows 设备管理器。

===========================

 德州仪器调试探针

  - CC3100BP-WLAN DBG B

  - CC3100BP-WLAN RS232 A

 端口(COM 和 LPT)

  - CC3100BP DBG (COMxx)

  - CC3100BP DBG (COMxx)

===========================

 

2个 USB 电源连接到 CC31XXEMUBOOST (J6)

2.1连接 BOOSTXL-CC3120MOD 和 CC31XXEMUBOOST

2.2 USB 电源连接到 BOOSTXL-CC3120MOD。

2.3 USB 电源至 CC31XXEMUBOOST (J6)

2.4 BOOSTXL-CC3120MOD 检查。

  此时将显示电源 LED。

  N2HIB LED 闪烁。

  复位 LED 闪烁。

2.5 CC31XXEMUBOOST 检查。

  此时将显示电源 LED。

2.6 Windows 设备管理器检查详细信息。

  以下驱动程序反复出现并消失。

===========================

 德州仪器调试探针

  - CC3100BP-GPIO B

  - CC3100BP-NWP 日志 D

  - CC3100BP-SPI A

  - CC3100BP-UART C

 端口(COM 和 LPT)

  - CC3100BP DBG (COMxx)

  - CC3100BP DBG (COMxx)

  - CC3100BP DBG (COMxx)

  - USB 串行

===========================

2.7此时、即使您按下 NCIB 或 Reset、也没有任何变化。

2.8按下 Factory Reset (出厂重置)按如下操作。

  此时将显示电源 LED。

  此时将显示 NHIB LED。

  显示复位 LED。

 

问题1. 这是正确的行为吗?

问题2. 您能告诉我现在如何检查日志吗?

 

问题3.  在 CC31XXEMUBOOST 中同时向 J5和 J6提供 USB 电源是否存在任何问题?
在本例中、出现蓝屏。

 

提前感谢您。

 

 

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    如果 CC3120BP 在 CC31XXEMUBOOST 上堆叠、则只需通过 USB 连接 CC31XXEMUBOOST 上的 J6。

    如果您希望单独为 EMUBOOST 和 BP 供电、则需要更改 CC3120BP 上的电源选择跳线。 请参阅 CC3120 BP 硬件用户指南 :https://www.ti.com/lit/swru457

    CC3120将在上电时运行开箱即用配置、但不会通过 CC31XXEMUBOOST 打印日志。 您必须将其连接到主机 MCU。 请参阅 CC3120开箱即用体验Wi-Fi 插件中的文档

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、


    感谢您的回答。

    在查看 CC3120 SimpleLinkTmWi-FiRegisteredBoosterPackTm插件模块和物联网解决方案的文档时,我有疑问。

    这是使用 CC31XXEMUBOOST 检查连接操作的内容。

    BOOSTXL-CC3120MOD 跳线设置
     - J8 (1-2):MCU
     - J6 (短路):无电流测量
     - LED_EN (简短描述):LED 显示屏

    2.CC31XXEMUBOOST 跳线设置
     - J4 (短型):3.3V
     - J22 (短型):5.0V
     - J3 (1-2):NWP 日志。

    3.我将这两块板组合在一起并为 CC31XXEMUBOOST (J5)供电、但无法识别驱动器。

    4.设备管理器显示如下。

    5.用新电路板替换 BOOSTXL-CC3120MOD 和 CC31XXEMUBOOST 时出现同样的症状。


    问:我做了些什么错吗?
      我甚至无法使用 Uniflash、因为它无法识别端口。

    为电路板通电后、视频如下所示。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_2743.mp4

    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、


    我解决了这个问题。

    我使用的 USB 电缆有问题。

    由于使用了 TI 提供的 USB 电缆、因此该驱动器得到了很好的识别。

    非常感谢。


    此致、
    Simon