This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:复位 CC3235SF MCU

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/983037/launchxl-cc3235sf-reset-cc3235sf-mcu

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

您好!

如何以编程方式重置 TI 3235SF MCU? 下载更新后、OTA 过程需要重置 MCU。
我不想让它进入休眠模式。 相反、我想重新启动 MCU。

请告诉我重新启动 MCU 所需的 API。

谢谢、此致、
Subramanyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subramanyan、

    您可能不希望使用休眠 API 进行完全 SoC 复位、但您需要执行该操作才能使我们的代码成为功能。

    第一步需要在超时(例如 sl_Stop (200))的情况下停止 NWP、之后需要使用休眠周期重新启动 SoC。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    好的。  MAP_PRCMHibernateEnter()是否是使用休眠周期调用以重新启动 SoC 的函数?

    谢谢、此致、

    Subramanyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用休眠功能重新启动 SoC 的方式如下:

    MAP_PRCMHibernateIntervalSet (330);
    MAP_PRCMHibernateWakeupSourceEnable (PRCM_HIB_SLOW_CLK_CTR);
    MAP_PRCMHibernateEnter (); 

    1月