This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:具有外部天线的射频部分

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/982757/launchcc3235mod-rf-section-with-an-external-antenna

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

您好!

我计划为 CC3235MODSF12MOBR 设计定制板并使用外部天线。 此参考设计展示了 C38、C35、C36、C37、R48无源组件。 外部天线是否需要所有这些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此组件用于将射频输出与50欧姆阻抗匹配。 组件值取决于您的 PCB 射频设计和制造。 第一步、您应该根据射频设计计算此匹配组件、然后在 VNA 验证您的原型。

    是一个有关射频设计优化的好视频。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢你的答复。 我的板层堆栈、布局和布线与开发套件中的堆栈、布局和布线相同。 如果我安装参考原理图上显示的所有器件、我是否会获得所需的50欧姆阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能是的、但射频路径阻抗也取决于 PCB 的制造、因此可能存在阻抗不匹配。 但这可能不是一个大问题。

    通过 VNA 进行测量仍是确保设计正确的最佳方法。

    1月