This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:使用 UARTLOAD SOP 进行调试

Guru**** 2536630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220S, CC3220S-LAUNCHXL, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/982413/cc3220s-launchxl-using-uartload-sop-for-debugging

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHCC3220SSysConfig

大家好、我正在尝试使用 CC3220S-LAUNCHXL 来刷写外部 CC3220S MCU。 使用 Uniflash、我可以加载代码并运行代码。 但是、我想直接从 Code Composer Studio 调试和使用断点。 就我从"project->targetConfigs->CC3220S.ccxml"中可以看出、唯一的选项是 CC3220S 和 CC3220S_SWD。

问题1:您可以使用 Code Composer Studio 中的 UARTLOAD SOP 模式对外部 MCU 进行编程/闪存、还是需要使用 UniFlash? (以及如何在可能的情况下做到?)

问题2:如果我可以通过 UARTLOAD 使用 CCS 进行闪存、是否可以使用断点进行调试?

问题3:如果我想调试控制台并向控制台写入数据、但无法使用 UARTLOAD 来执行该操作、那么完成该操作所需的最少引脚将是2线 SWD (调试)、并尝试在另一个引脚上实现 SWO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    您的问题答案:

    1.可以、您可以通过 SysConfig Image creator 执行此操作。 请参阅 此文章

    2.要获得完整的调试功能、您需要使用 SWD 或 JTAG。

    3.您可以通过 SWD 或 JTAG 将输出输入 IDE 控制台-请参见

    1月